结果:找到"无源晶振 晶振 购买晶振",相关内容1000条
- 怎么区分有源晶振和无源晶振
- 石英晶振按属性可划分为石英晶体振荡器也可称为有源晶振和石英晶体谐振器既无源晶振。那这两者有和区别呢,小扬带大家简单了解一下。一、无源产品结构简单,有源产品相对复杂无源晶振结构相对简单,主要由按照一定形状切割后的石英晶片和两个电极板组成,其自身无法振荡,需要电容电阻等元器件起振。无源晶振通常只有两个脚是功能脚,其余引脚并无功能性。有源晶振通常是由一个石英晶体谐振器+震荡电路+放大电路+门电路的合集体。有源晶振自身是一个完整的振荡器,有4只引脚分别为VCC(电压)、GND(地)、OUT(时钟信号输出)、NC(悬空脚)。有源晶振:YSO110TR系列二、无源晶振具备成本和功耗优势,有源晶振具备稳定...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,无源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-05-21 17:24:00
- YXC晶振100MHz石英有源晶振,1612超小体积封装,常温频差±50ppm应用于笔记本电脑
- 笔记本电脑(Laptop),简称笔记本,又称“便携式电脑,手提电脑、掌上电脑或膝上型电脑”,特点是机身小巧。比台式机携带方便,是一种小型、便于携带的个人电脑。通常重1-3千克。笔记本电脑和台式机的区别在于便携性,它对主板、中央处理器、内存、显卡、电脑硬盘的容量等有不同要求。而晶振在笔记本中就起到了关键作用,它是一种电子元件,用于产生精确的时钟信号,以便同步和调节电子设备的各个部分的操作。在笔记本电脑中,晶振通常用于控制中央处理器(CPU)和其他重要组件的时钟频率。时钟频率决定了计算机内部各个部件的操作速度和协调。晶振产生的稳定时钟信号用于同步CPU和其他设备的操作,以确保它们以正确的速度和顺...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,无源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-20 16:27:00
- 选择晶体谐振器需要清楚哪些细节
- 晶体谐振器可以为电子产品提供谐振频率的电子元件,而同时晶振本身也分为多种类型和各自有自身的参数。很多客户在选择晶振时更加青睐于线上咨询与采购,这样不仅选择多,效率也会提高,那么在线上选择晶振产品要注意哪些细节呢?一、确定晶振类型和具体参数在选择晶振时要多方面了解,先要确定我们要的晶振参数和类型后再来对比价格和品牌。很多人发现线上对比晶振产品时价格会差很多,其实这是因为品牌虽然相同但是参数有差异,比如有源晶振和无源晶振就有很大区别,无源晶振更为简单,主体就是一个晶体并且配有引脚,而有源晶振更为复杂,其本身就是完整的振荡器,除了类型不同之外形状频差以及开机特性等都是不同的,确定晶振的参数类型后再...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,无源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-19 11:56:00
- 浅析贴片晶振和直插晶振区别以及如何选择?
- 现在很多电子产品的时钟模块都是使用的贴片晶振,而贴片晶振也是众多种类晶振的一种。因为大多数电子产品的封装都是分为贴片和直插两类,这就让很多客户都在关注直插晶振和贴片晶振的区别。那么采购晶振时,该如何选择?扬兴给大家浅谈这个话题。不同类型晶振精度温度不同对于晶振而言尺寸和体积往往会因为类型不同而存在差异,贴片晶振和直插晶振也是如此。贴片晶振在自动化焊接操作中比较常见,这是因为贴片晶振的温度更为广泛,而且较之直插晶振而言精度更高,同时在尺寸和体积上不同类型的晶振也会有区别,所以在购买晶振时可以先从晶振的精度温度方面的要求进行筛选,像全自动焊接操作对精度和温度要求更高,自然是选择贴片晶振。根据采购...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,无源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-11 18:19:00
- 晶振在SSD中的重要性,一篇文章让你秒懂!
- 固态硬盘(SSD)已经成为现代计算机存储的主流设备。相比于传统的机械硬盘,SSD具有更高的读写速度、更低的功耗以及更高的耐用性,当然封装尺寸也在往小型化的发展。随着SSD容量的不断增长和应用场景的性能要求不断提升,其晶振需求也变得越来越复杂。晶振在SSD中的作用主控芯片,作为SSD的“大脑”,负责主机交互、协议解析与执行、数据读写、数据纠错、数据管理等核心任务,不仅直接影响整个系统的性能,还保障了业务的安全与稳定。此外,若是选用FPGA的芯片方案时,则会搭配差分晶振,它对晶振要求具备更稳定的性能,适用于高速数据传输和低功耗应用。SSD的晶振需求选型要求:稳定性好,抗震防摔性好,耐高温,小尺寸...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,无源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-07 15:52:00
- 购买无源晶振时要注意哪些问题?
- 无源晶振本身没有起振电路需要外部配有精准的电路才能发挥作用,在购买无源晶振的时候就要提前做好规划。无论是晶振产品的采购渠道和品牌还是购买后进行测试环节都要重视,接下来说说采购无源晶振的注意事项。一、晶振细节做工在购买晶振产品时要区分无源晶振和有源晶振的区别,因为无源晶振只是具有两个引脚的无极性元件(输入端、输出端),不需要直接连接供电电源,可以适应多种电压,所以更需要注重品牌和细节。大多客户购买晶振产品都是批量购买,需要注意从封装等方面查看其是否标注具体参数和生产日期等,对无源晶振本身细节进行观察进而判断其做工如何。因为无源晶振本身信号强度受物理结构限制需要借助时钟电路才能才能产生振荡信号,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无源晶振 晶振 购买晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-03-07 15:11:00
- 晶振能否互通,需要什么条件呢?
- 标称频率相同的晶振,负载电容不一定相同。因为石英晶体振荡器有两个谐振频率,一个是串联揩振晶振的低负载电容晶振;另一个为并联揩振晶振的高负载电容晶振。晶振互换需要什么条件呢?在标称频率相同的晶振互换时还必须要求负载电容一致,不能冒然互换,否则会造成电器工作不正常。通常在更换晶振时都要用相同型号的产品,相同体积、参数的产品。石英晶振的很多型号晶振可以相互替换。贴片晶振其性能价格与引脚镀层、标称频率等有关。代换精度高的晶振的频率要与原晶振一致,甚至连后缀字母都要一模一样,以免使电路工作缭乱。1、频率点是相同;电路对晶振的要求是非常严格的;这些电路不但要求新晶振的频率要和原晶振一致,甚至连后缀字母都...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 晶振 无源晶振 晶体谐振器 振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-07-19 15:08:00
- 存放晶振时需要注意哪些呢?快来看看吧!
- 石英晶振向电脑显卡、网口、电脑主板等其他零配件各部分的标准頻率,他就像个尺标,其输出功率不稳定会导致有关机器设备输出功率也不稳定。必须留意一下晶振的存放标准,以防出现意外。 晶振是历经高精密激光切割并镶上电级焊上导线制成的一种頻率元器件,随着生产制造加工工艺持续提升,现如今石英晶振的頻率误差、温度可靠性、脆化率、密闭性等关键性能指标越来越好了。 常见的型号包括:HC-49US、HC-49XS、HC-49XSMD、HC-49US3和HC-49SSMD等等,这些石英晶振的频率频差等参数各不相同,适用的场合也是不一样的。 依据大家对晶振的掌握,小结出以下内容储存时的常见问题: 1、要考虑到...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 晶振 晶体谐振器 振荡器 无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-07-15 14:13:00
- 打工人必备的13个晶振选型技巧!
- 1.时钟32.768KHz晶体谐振器封装选择在满足稳定性的条件下,优先选用插件封装(2*6,3*8),价格相对较有优势。贴片的价格相对较贵,稳定性好,占用空间小,适合自动贴装。2.高频晶体谐振器封装选择对稳定性要求不高的电路,优先选择49S或者49SMD封装,价格相对较有优势SMD7.*5/SMD5*3.2/SMD3.2*2.5/SMD2*1.6等价格相对49S系列高出很多。1.8432Mhz的封装只能选择49U的封装。3.石英晶体谐振器频率偏差选择其主要包括调整频差和温度频差,通常选用的为10PPM,20PPM。4.标称频率选择(1)AT切割方式下49S/SMD封装晶体对应各频率段。●基频...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振选型 晶振采购 晶振知识 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-10-30 14:00:00
- 立创商城最受欢迎晶振品牌-YXC扬兴晶振:石英晶体谐振器3255体积热销产品推荐
- 立创商城最受欢迎晶振品牌-YXC扬兴晶振:石英晶体谐振器3255体积热销产品推荐深圳扬兴科技有限公司创立于1986年7月,在晶振领域已有三十余年行业经验,是一家专业的晶振生产厂商。深圳扬兴定位是一家更懂客户需求的频率方案服务商,通过ISO9001企业质量管理体系认证,拥有自主品牌YXC,品牌创立至今约十年,是知名国产晶振品牌;在行业内拥有极高的知名度和美誉度,并畅销国内外。产品具有稳定高度、通过ROHS认证及REACH认证。YXC扬兴晶振石英晶体谐振器3255体积热销产品推荐:YSX321SL16MHZ9PF10PPM-40~+85℃:https://item.szlcsc.com/1439...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 3225晶振 、无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-02-24 14:12:00
返回